This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV290XEVM:如何驱动压电材料

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ULC-HPB-DEMO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1524703/ulc1001-drv290xevm-how-to-drive-the-piezoelectric-materials

器件型号:ULC1001-DRV290XEVM
主题中讨论的其他器件:ULC-HPB-DEMO

工具/软件:

您好先生

我们想使用 超声波清洁技术来清洁镜头

我们买了 EVB 测试 振动器,但 摆动是低, 我可以知道如何驱动更多的动力 振动器?

谢谢

FR = 62kHz

ZR < 40 Ω

CS = 950 pF

振铃的镜头、如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、  

    您的负载是多少? 它是   TI 的 LCS-FL-RNG15 器件还是您的定制原型器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、海龙

    EVB 有负载?   LCS-FL-RNG15

    现在使用 自定义原型  

    或者您是否需要更详细的规格? 谢谢

    FR = 62kHz

    ZR < 40 Ω

    CS = 950 pF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、  

    你是说 LCS-FL-RNG15 运行良好,定制原型不是吗?  

    您能给我发送这个模块的阻抗响应吗? ZR<40 欧姆比 LCS-FL-RNG15 低一个阶。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好先生  

    由于  LCS-FL-RNG15 缺货,或者您能为我们免费提供设备吗?

    我们使用  如下振荡器规格

    (外径:21/ID:15/T:1.5)和玻璃间隙 (外径:21/T:1)[:mm]

    FR = 62kHz

    ZR < 40 Ω

    CS = 950 pF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很确定 ZR <40 欧姆是错误的。 它应该为数百欧姆。 请与客户再次确认。 另外、请 将模块的阻抗响应发送给我、以便我进一步提供帮助。  

    LCS-FL-RNG15 仍缺货、因此我们目前无法为您提供模块。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    您能帮助提供载荷:LCS-FL-RNG15 或 替代材料吗

    运行速率:每年 1 千件

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、  

    TI 作为一家半导体公司、不会大量提供 LOAD LCS。  我们只能大批量提供 IC。 对于 LCS、它必须来自一级/一级 2 或 OEM。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    很抱歉,我可能给了你错误的消息。

    如果测试正常、则表示功能正常。 最终应用是具有清洁功能的镜头

    运行速率 1kk、

    我们已经得到 EVB ,但 没有负载, LCS-FL-RNG15 ,需要负载验证系统

    请提供帮助

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、  

    谁是终端客户? 我们的合作伙伴 HPB 有一个类似的模块。  我们强烈建议使用 ULC-HPB-DEMO 模块进行 ULC 评估。  https://www.ti.com/tool/ULC-HPB-DEMO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    他们是 竞争对手、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谁是终端客户?  我们需要完整的终端客户信息才能继续支持... 关于 LCS-FL-RNG15、它目前缺货、仍需要几周的时间来补货。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  

    通过私人邮件发送给您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    能否将我的名字添加为朋友? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我看到了这个问题并将其添加到了 e2e 上。