This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z:是否有一个带有闭环速度控制的 MCT8316Z 版本可用

Guru**** 2436330 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316A, MCT8316Z

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1529880/mct8316z-is-there-a-version-of-the-mct8316z-available-with-closed-loop-speed-control

器件型号:MCT8316Z
主题中讨论的其他器件:MCT8316A

工具/软件:

我已经注意到 MCT8316A 无传感器控制器在控制器中内置了闭环模式。 我想知道是否有某些具有传感器输入且具有闭环速度控制模式的 MCT8316Z(或类似控制器)版本可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Randy:

    MCT8316Z 中没有速度控制、需要外部系统通过读取 FG 输出来控制占空比。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    我知道 MCT8316Z 没有闭环速度控制器。 TI 是否有类似的具有闭环速度控制功能并使用霍尔效应传感器支持电机的电机控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Randy:

    目前、我们没有基于传感器的速度控制产品。

    您能否提供有关该应用程序的更多详细信息?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.