This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:规格检查

Guru**** 2439670 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882, TPS55285

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1526062/lm5176-spec-check

器件型号:LM5176
主题中讨论的其他器件:TPS55285、TPS552882

工具/软件:

你(们)好  

您能帮助推荐降压/升压 IC 吗

输入 3.15~4.8V、输出 3.7V、电流峰值 8.6A(正常工作时通常约为 0.3A)

所有元件不得高于 1mm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garth Ou、

    系统需要多长时间的峰值电流? 器件的选择取决于这一点、因为短峰值可由输出电容处理。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garth Ou、

    您能否查看 TPS55285 是否符合您的应用要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brigitte/Zack

    由于它由电池或超级电容器供电、因此目前无法获得关于它可以持续多长时间的数据。

    TPS55285 该电路看起来更简单、但没有用于连接 M.2 的 I2C、因此不应使用。

    TPS552882 请帮助我推荐电感器和 MOS 的材料。 请尝试缩小它们的尺寸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Brigitte/Zack

    您能帮助推荐 TPS552882 电感器和 MOS 材料吗?请尽量减小输出电流 (8.6A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    我将让应用工程师推荐 BOM。 他将于下周回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    您是否需要电感器高度低于 1mm? 这不适用于 8.6A 电流。