This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8145H-Q1EVM:DRV8145H-Q1EVM

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8245-Q1, DRV8244-Q1, DRV8145H-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1531386/drv8145h-q1evm-drv8145h-q1evm

器件型号:DRV8145H-Q1EVM
Thread 中讨论的其他器件: DRV8245-Q1 、DRV8244-Q1、 DRV8145-Q1

工具/软件:

您好、  

是否可以使用 DRV8145H-Q1EVM 驱动以下电机规格? 我没有看到它连接了任何散热器、我想说明一下 EVM 功能。  

  • 有刷直流电机  
  • 28V  
  • 3.5A 直流  
  • 那么将使用全桥配置  
  • IN1 和 IN2 将是直流 (100%) 、而不是 PWM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Samuel、

     尽管 DRV8145H-Q1EVM 仅是单个半桥、因此需要两个 EVM 来实现全桥配置、但在驱动该电机时不应出现任何问题。 如果您使用全桥配置、我建议您查看 DRV8245-Q1 甚至 DRV8244-Q1。  器件数据表中的瞬态热阻抗 (RθJA) 和电流能力表中提供了器件的电流能力。

    我们的结估算器计算器还可用于根据负载分布查看结温的预期上升:

    DRV814x 器件: https://www.ti.com/tool/download/SLVRBN2

    DRV824x 器件: https://www.ti.com/tool/download/SLVRBI3

    此致、

    Joshua