请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8145H-Q1EVM Thread 中讨论的其他器件: DRV8245-Q1 、DRV8244-Q1、 DRV8145-Q1
工具/软件:
您好、
是否可以使用 DRV8145H-Q1EVM 驱动以下电机规格? 我没有看到它连接了任何散热器、我想说明一下 EVM 功能。
- 有刷直流电机
- 28V
- 3.5A 直流
- 那么将使用全桥配置
- IN1 和 IN2 将是直流 (100%) 、而不是 PWM