This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8256:DRV8256

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1531117/drv8256-drv8256

器件型号:DRV8256

工具/软件:

您好:  

我只想说明 DRV8256 的输入功能。  

我的应用将是有刷直流电机驱动器、同时输入是分立式的、而不是基于 PWM。 它要么只是打开一段时间,然后关闭一段时间。  

DRV8256 是否可以接受分立或静态信号(100%占空比)而不是 PWM 作为输入? 我认为诸如 DRV8245 剂量的其他驱动器 也接受分立式作为输入、但我也想在此器件上进行澄清。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Samuel、  

    感谢您与我们联系。  

    是的。 根据型号的不同、可使用 PH/EN 接口或 PWM 接口来控制它。 输入在每一个下都可以是离散的、也可以具有 100%占空比。 请按照下表控制驱动器。  

     可以 使用 PH/EN 接口来控制 DRV8256E。  下表给出了全 H 桥状态。 通过根据下表应用输入、您可以控制输出。  

    使用 PWM 接口来控制 DRV8256P。 您也可以通过这种方式应用谨慎的输入。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知

    此致、  

    Mojtaba.