This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8332:发现该表面在封装的金属顶部有严重的划痕、深痕以及表面变色的迹象

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1527665/drv8332-the-surface-found-to-have-severe-scratches-deep-marks-and-signs-of-surface-discoloration-on-the-metal-top-of-the-package

器件型号:DRV8332

工具/软件:

对于 收到的 DRV8332DKDR 部件、发现封装金属顶部的表面有严重划痕、深痕以及表面变色的迹象。

这种观察的原因是什么?

这些划痕是否可以接受、并且不会影响形状、配合或功能? 请告诉 我。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    王芳芳:

    我必须与我的团队讨论此问题、请留出几天时间让我获得更新。

    谢谢您、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yara:

    感谢您的检查。 请问您的团队是否有任何更新? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    王芳芳:

     团队迄今为止的更新是、这似乎只是表面的、不应影响设备的功能、但我认为他们仍将进一步调查。

    有多少单位像这样被划伤?

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yara:

    感谢您的跟进。 每包 500 件中 100%的零件都像这样被刮伤。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     王芳芳:

    我已经用这些信息更新了团队。 我会尽快回复

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yara:

    如果您的团队有任何进一步的更新、我想跟进。 请提供建议。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    王芳芳:

    这些划痕似乎很常见。 由于器件处于 EOL 状态、我们无法 检查其生产线中的物理器件。

    此致、

    Yara