This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873:使用典型应用电路时 DVR8873 的输出电流限制是多少。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8873, DRV8840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1531285/drv8873-what-is-the-output-current-limit-for-dvr8873-by-using-typical-application-circuit

器件型号:DRV8873
主题中讨论的其他器件: DRV8840

工具/软件:

我正在尝试使用 DRV8873 电机驱动器芯片来运行 24V/5A 有刷直流电机 。 以前、我使用了 DRV8840 用于驱动同一电机的电机驱动器芯片、但其电流限制为 24V/3A 这不符合我们的要求。 忽略不计 4 千克负载 因此会消耗大量电流 24V/3.8A 。 因此、我们需要知道是否 DRV8873 电机驱动器电路就能满足我们的要求。

此致、

Saravanan G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saravanan、

    非常感谢这个问题

    您能否确认以下问题

    • 此应用的终端设备是什么?
    • 能否确认最大电源电压?
    • 3.8A 是连续电流还是 5A 峰值电流?

    谢谢、

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    1) Phaco 乳化系统(白内障手术)

    2) 恒定 电源电压 24V

    3) 每次启动的峰值电流为 3.8A

    此致、

    Saravanan G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saravanan:

    DRV8873 听起来似乎非常适合此应用。 它支持 40V 和高达 10A 的峰值电流。 我建议遵循以下应用手册、了解我们电机驱动器的 PCB 布局技术和电流额定值。 这些内容将有助于进一步了解 PCB 布局对于热性能和电流能力的重要性。  

    电机驱动器电路板布局布线最佳实践(修订版 B)

    了解电机驱动器电流额定值(修订版 A)

    此致、

    David