This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8860:用于故障寄存器的 DRV8860 问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1532130/drv8860-the-drv8860-issue-for-the-fault-register

器件型号:DRV8860

工具/软件:

您好、

我们使用 DRV8860 进行低侧 IO 模块控制、现在、在读取并清除故障后、将出现两个不输出的开路泄漏故障、有时会出现数据错误。

附件是客户导出的错误数据的屏幕截图、请建议如何解决此问题、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:  

    感谢您与我们联系。  

    我们使用 DRV8860 进行低侧 IO 模块控制、现在、在读取和清除故障后、将有两个不输出的开路泄漏故障、有时会出现数据错误。

    您是指故障寄存器报告两个通道上存在开路负载故障、以进行确认? 如果是、您能否提到哪些通道被报告为开路负载故障。  

    当任何输出处于关闭状态(相应的数据寄存器位被设置为‘0')时、电流阱会以大约 30µA 的频率下拉节点。 如果检测到引脚上的电压低于 1.2V、则报告开路负载情况。 nFAULT 被驱动为低电平、并且设置与特定通道对应的故障寄存器 (F8:F1) 的 OL 位。

    只要通过将 Data 寄存器位设置为‘1“打开相应的输出、就会自动清除开路负载故障。 或者、故障复位特殊命令也会清除该值。 在任一种情况下、一旦故障寄存器中的所有位都被清除、nFAULT 就会被释放。

    附件是客户导出的错误数据的屏幕截图、请建议如何解决此问题

    屏幕截图对我来说不清楚、您能否解释屏幕截图并告诉我它们显示的是哪个注册表?  

    此致、  

    Mojtaba.