This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8235:DRV8235 适用于 24V 3.5A 有刷直流电机的 I2C 控制

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8235, DRV8830, DRV8234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1531082/drv8235-drv8235-i2c-control-for-24v-3-5a-brushed-dc-motor

器件型号:DRV8235
主题中讨论的其他器件: DRV8830DRV8234

工具/软件:

您好:

我正在评估 DRV8235、该工程需要使用 I2C 接口控制峰值电流高达 3.5A 的 24V 有刷直流电机。

我想确认是否可以通过 I2C 接口完全控制 DRV8235(类似于 DRV8830 的工作方式)、或者是否需要使用额外的控制引脚(例如 IN1/IN2、EN、nSLEEP)来操作电机。

我的目标是更大限度地减少控制线数、并在理想情况下仅通过 I2C 管理所有电机功能(方向,制动,滑行等)。

如果能澄清 DRV8235 通过 I2C 的控制功能、不胜感激。

我还想知道 DRV8234 与 DRV8235 有何区别。

此致、
Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Nate、

    是的、DRV8235 输入可通过 I2C 进行控制。 CONFIG4 寄存器具有 用于设置 H 桥控制接口的 I2C_BC 位。 将该寄存器设置为 1b:由 I2C 位 I2C_EN_IN1 和 I2C_PH_IN2 配置电桥控制。

    区别在于、DRV8234 具有集成的纹波控制(开环位置控制)、而 DRV8235 没有集成的纹波控制。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    感谢您的支持。

    我们是否可以与现场应用工程师 (FAE) 交谈以进一步讨论我们的项目? 我们正在开发一种可调节床应用、并正在评估 DRV8234/35、使其符合我们的电机控制要求。

    我还想知道、DRV8234/35 是否有任何可用于初始测试和评估的演示材料或示例代码。

    期待您的答复。

    此致、
    Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nate:

    当然可以。 我将向分配给您的 FAE 发送一封电子邮件、以进一步讨论。 我也将通过电子邮件提供、以帮助解决有关该项目的任何技术问题。  

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我只是想跟进一下、能否分享分配给我们项目的 FAE 的详细信息? 我认为我们还没有收到任何信息。

    如果您能通过电子邮件提供介绍和更多详细信息、我们将不胜感激。

    此致、
    Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Nate、

    由于我们已转到电子邮件、因此我将暂时关闭此主题。

    此致、

    David