This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8662:PWM 的输入频率率

Guru**** 2436350 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8662, DRV2901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1531007/drv8662-the-input-frequency-rates-of-pwm

部件号:DRV8662
主题中讨论的其他器件: DRV2911DRV2901

工具/软件:

尊敬的 TI 工程师:

我们对 PWM 信号的输入频率率有一些疑问。 我们想知道最大 它可以支持的输入 PWM 信号的频率速率? 是否可以支持输入 PWM 信号的 40KHz 频率速率?

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    有关各种输出电压下的放大器带宽、请参阅下文。  

    它无法支持高达 40kHz 的频率、但触觉应用通常能够驱动数百 Hz 范围内的频率。 什么是应用程序?

    此致、
    Sydney Northcutt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney、

    感谢您的答复。 我们计划将 40KHz PWM 信号连接到 DRV8662 的输入端、以驱动压电式陶瓷信号、从而产生宠物狗可以听到的超声波信号。 您对此应用有更好的建议吗?

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这些器件不适用于此应用、但我认为 DRV2911 或 DRV2901 在这里非常合适。 它们用于驱动超声波镜头清洗应用中的压电、以便能够输出预期的频率范围并接受 PWM 输入。 缺点是驱动电压要低得多。 我认为我们没有增强型类似器件。  

    此致、
    Sydney Northcutt