This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV103:DRV101FKTWTG3

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A, DRV103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1530941/drv103-drv101fktwtg3

部件号:DRV103
主题中讨论的其他器件:ULN2003A

工具/软件:

DRV101FKTWTG3 目前用于我们的一种现有设计、该器件现已停产。 当地供应商的最后一次采购价格为每件200英镑、这太贵了。

鉴于该设计已经使用了很长时间、我们预计在考虑将来重新定位或重新设计时会遇到多个淘汰问题。

您能否帮助确定 DRV101FKTWTG3 的引脚对引脚兼容替代产品? 理想情况下、我们是否在寻找相同 TO-263 (DDPAK-7) 封装的直接替代产品?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suhail:  

    感谢您与我们联系。  

    让我向您推荐营销团队来帮助您解决这一问题。  

    此致、  

    Mojtaba.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mojtaba:
    感谢您回到我这里。 请引导我到相关团队。 我很感激。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suhail:

    此器件已从其他产品线停产。 我们没有引脚对引脚替代器件、而是可以满足您要求的类似器件。 我们确实有 DRV103(高达 32V)和 ULN2003A。 请告诉我们这是否有帮助、您的年销量是多少?

    此致、

    Shreya Mandal