This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8308:BLDC 电机驱动器建议

Guru**** 2436290 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1531617/drv8308-bldc-motor-driver-recommendation

器件型号:DRV8308

工具/软件:

尊敬的团队:

很高兴见到您 Blush

 

我的客户正在寻找 BLDC 电机驱动器 IC。

应用是传送带。 并使用 PM500FE 电机。 因此、他们正在开发 PM500FE 电机控制器。

以下是客户的要求:

1. 带有霍尔传感器输入的电机驱动器

2.三相

3.输入:24V、输出:5A(连续)

我还不知道它是栅极驱动器还是集成式 FET。

我认为 drv8308 是合适的。 您对您的团队有何看法? 如果 drv8308 不适合、您能否推荐其它设备?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    客户将使用什么控制方法? FOC? 有传感器 TRAP?

    它们是否需要 SPI 通信?

    此致、

    Yara