This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8702D-Q1EVM:禁用 PWM 模式

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8702-Q1EVM, DRV8702D-Q1EVM, MSP-EXP430G2ET, DRV8702-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1531780/drv8702d-q1evm-disabling-pwm-mode

器件型号:DRV8702D-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8702-Q1EVMMSP-EXP430G2ETDRV8702-Q1

工具/软件:

我发现 DRV8702-Q1EVM 电路板非常适合用于一般控制电感负载。 目前、我正在使用 MSP-EXP340G2ET 板的 I/O 引脚和 CCS 软件 来控制电路板、用于刷写它。 我需要驱动电感负载(几十 μ H)、电流接近 12A,双极方波形式为开:关: — 开:关,在导通期间没有 PWM。 建议我可以通过编程禁用 PWM 选项或修改 DRV 板中的跳线连接器来实现这一点。 我的问题是:1) 我可以使用  DRV8702-Q1EVM 电路板来在没有 PWM 的情况下控制电感负载吗?

如果是、您能否提供指导/文档链接、说明如何通过软件或硬件禁用?

如果没有、什么 H 桥驱动器 IC 允许禁用 PWM? 是否有与 DRV8702D-Q1EVM 类似的评估板?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfonso:

    如果是、您能否提供指导/文档链接、说明如何通过软件或硬件禁用它?

    您似乎在寻找如何禁用片上电流调节 PWM 的方法。 短接电流检测电阻将禁用电流斩波。 SN 和 SP 必须连接到 GND。 请说明这是否为您所需。

    1) 我可以使用  DRV8702-Q1EVM 电路板来控制电感负载而无需 PWM 吗?

    通常可以、只要浪涌电流不超过 VDS 设置的 OCP 阈值即可。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Murugavel 的回复。 是的、我需要禁用 PWM 模式。 我通过将 MODE 连接到 GND、使用 MODE=0。 我还将 VREF 设置为 3.3V 或 AVDD。 最后、我能够使用 MSP-EXP430G2ET 电路板来控制电路板。 禁用 DRV 板上的 MSP430(通过重新接线 J2 连接器、将跳线移动到推入引脚并将 RST 引脚连接到 GND)后、我执行了以下连接:

    • 将两个板的 GND 连接在一起
    • 通过将 MODE (J4 引脚 11) 连接到 GDN、将 DRV 板设置为 MODE=0。
    • 将 VREF (J4 引脚 12) 连接到 3.3V
    • 将 PH (J4 引脚 2) 连接至 MSP 板引脚 P.2.3
    • 将 EN (J4 引脚 3) 连接到 MSP 板引脚 P2.4
    • 将 nSLEEP (J4 引脚 8) 连接到 MSP 板 P2.5
    • 将 12VDC 连接到 DRV 板 H9 连接器块
    • 将电感负载连接到 H10 连接器块编码、并使用 CCS IDE 刷写 MCU 非常棒、可遵循大量示例。 我仍需要增强控制代码、以输出可供 DAQ 系统使用的触发信号、监控 DRV8702-Q1 IC 和 ADC 引脚上可用的保护信号 H 桥电流监控信号,因此我无法实施您的解决方案)。 希望我能够使用自己制作的 4 引脚 SBW 电缆对 DRV 板上的 MSP430 进行刷写。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfonso:

    是的、我没有注意到 MODE 引脚。 这将是禁用电流调节的更好选择。 但是、根据数据表、MODE 引脚必须为逻辑高电平才能禁用电流调节。

    此致、Murugavel