主题中讨论的其他器件:DRV8106-Q1
工具/软件:
我需要您的支持来选择栅极驱动器
我们有一个应用程序、其中:
- 需要使用控制一个电机 高侧开关 、
- 可以使用任一电机来控制第二个电机 高侧或低侧开关 、和
- 两个电机必须能够独立单向旋转、占空比控制范围为 0%至 100%。
电路板上的可用电源电压包括 5V 和 21V 。
您能否请查看以下选项、并建议使用一个可用于控制这两个电机的合适栅极驱动器?
正在审议的备选办法:
- 半桥智能驱动器
使用 高侧输出 驱动一个电机和 低侧输出 来驱动第二个电机。 - 用于高侧+独立低侧驱动器的 DRV8106
使用 DRV8106 控制第一个电机的高侧 MOSFET(使低侧保持未连接状态)、以及 A 单独的低侧栅极驱动器 死区时间。 请注意:我只有 可提供 21V 用于低侧驱动器电源。 - 双半桥或 H 桥智能栅极驱动器
仅使用 高侧输出 要驱动这两个电机、可使低侧输出悬空、从而节省低侧 MOSFET 的成本。 我目前正在评估 DRV8702/DRV8703 和 DRV8706 和检测输入。 您能否确认在这些驱动器中将低侧输出保持未连接状态是否可行?