This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8706-Q1:内联电流测量寄存器设置

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1532800/drv8706-q1-inline-current-measurement-register-setting

器件型号:DRV8706-Q1

工具/软件:

目前正在尝试使用 DRV8706S-Q1 的电流检测放大器进行内联电流测量。

是否需要 专门针对内联电流检测完成任何寄存器设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcus:

    感谢您的提问。 除标准 CSA 配置(见下文)外、没有其他用于内联电流检测的特定设置。  

    此致、Murugavel