This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:电荷泵开关节点波形

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1532436/drv8889-q1-charge-pump-switching-node-waveforms

器件型号:DRV8889-Q1

工具/软件:

大家好!

我目前正在检查的电荷泵开关节点波形 CPL CPH 。 请参阅随附的示波器捕获:
CPL

CPH

您能否帮助确认这些波形是否适用于正常运行?
如果没有、此波形可能表明存在哪种问题?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、ully、

    感谢您的提问。  是的、这些是 CPL 和 CPH 的正常波形。 请参阅下面的示例、了解 VM = 12V、IFS =时驱动步进电机的全功能 DRV8889-Q1EVM 的截图。

    CPL:

    CPh:

    此致、Murugavel