This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:VCP 电压

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1532432/drv8718-q1-vcp-voltage

器件型号:DRV8718-Q1

工具/软件:

VCP 输出电压是否为“Vvcp + PVDD“?

还是这个表中的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的问题

    该表显示了相对于 PVDD 的电荷泵电压。 如果您测量的是相对于接地端的电压、我们必须增加 PVDD 电压。

    谢谢、

    Ibinu