This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8363-Q1:逻辑真值表

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1532247/drv8363-q1-logic-truth-table

器件型号:DRV8363-Q1

工具/软件:

您好:

数据表中并不完全清楚哪个输入逻辑具有优先级。 有人可以帮助您查看和完成下表、如果不关心、请更换左侧。

GD 输入信号 GD 模式 注释
nSLEEP DRVOFF   ASCDIN
l l l 睡眠  
H. l l 正常  
l H. l 睡眠  
H. H. l 待机 LS 和 HS 常数关闭
l l H. 睡眠  
H. l H. 待机 LS 或 HS 恒定导通
l H. H. 睡眠  
H. H. H. 待机 LS 和 HS 常数关闭

此致、

Viktor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Viktor、

    非常感谢您提出的问题。

    GD 输入信号 GD 模式 注释
    nSLEEP DRVOFF   ASCDIN
    l l l 睡眠  
    H. l l 正常  
    l H. l 睡眠  
    H. H. l 高阻态模式/滑行 LS 和 HS 恒定关断/HI-Z 所有 FET
    l l H. 睡眠  
    H. l H. 制动模式 LS 或 HS LS 或 HS 恒定导通
    l H. H. 睡眠  
    H. H. H. 高阻态模式/滑行 LS 和 HS 恒定关断/HI-Z 所有 FET

    您是对的。 刚刚添加了一些详细信息/说明。

    此致、
    Akshay