工具/软件:
您好的团队、
我想 ?DRV8434 的 PWM 调制频率、客户会参考该频率以设置滤波器电路设计、您可以帮助检查我吗
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Allen、
感谢您的问题。
DRV8434 不使用固定频率 PWM 进行电流调节。 PWM 频率将取决于使用的衰减模式和使用的微步进模式、以及输出电流波形所处的电流象限。
对于除 STRC 智能调优纹波控制衰减模式之外的所有衰减模式、可以对 yOFF 进行编程 — 请参阅表 7-8。 数据表第 26 页中的“Off Time Settings“。 这些衰减模式下的 PWM 频率将为 1/(tON + tOFF)。 TON 由电机 L 和 R、VM 电源电压、IFS 电流设置和电机转速 — BEMF 电压决定。
对于 STRC 衰减模式、tOFF 是可变的、这意味着 PWM 频率也会变化。 这还取决于 电机 L 和 R、VM 电源电压、IFS 电流设置,电机速度 — BEMF 电压和电机上的负载扭矩。 在此模式下、关断时间设置将设置电流纹波、请参阅 表 7-7。 数据表第 25 页中的“电流纹波设置“。
如果客户希望将 TOFF 固定以进行 PWM 电流调节、我们建议使用智能调优动态衰减模式来实现微步进、使用慢速衰减来实现全步进模式的增加和减少。
客户将参考它来设置滤波器电路设计
滤波器连接在哪里、什么类型的滤波器以及此滤波器的用途是什么? 谢谢你。
此致、Murugavel