This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701:在 DRV8701E 中是否提供电机转速控制

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1533524/drv8701-is-motor-speed-control-available-in-drv8701e

器件型号:DRV8701

工具/软件:

你好  

我想通过变速控制来控制有刷直流电机。

我可以改变使用 DRV8701E IC 的速度吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、

    感谢您的提问。

    DRV8701E 是 DRV8701 智能栅极驱动器的 PH/EN 控制型号。 在 PH/EN 控制模式下、PH 引脚相位控制电桥的方向、EN 引脚使能和禁用电桥。 EN 引脚可接受频率高达 100kHz 的 PWM 输入和 0%至 100%之间的可变占空比。 当占空比发生变化时、电机转速将发生变化。 通常、20kHz PWM 用于大多数速度控制 PWM 应用。 当 EN 为逻辑 1 时、电机将全速运行、当 EN 为逻辑 0 时、电机将在低侧 FET 导通再循环或制动的情况下停止。 请参阅数据表中的下面控制表。  

    除此之外、DRV8701 还具有片上电流调节功能、用于限制电机的启动浪涌电流或失速电流。 请参阅数据表中的以下信息。 电流调节是借助片上电流检测放大器完成的 — 请参阅第二个片段。 如果不需要此功能、可以将其禁用。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Murugavel 的及时响应  
    这解决了我的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。 很高兴您的问题得到解决。