This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8263S-Q1EVM:FMEA/FMEDA 安全手册

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8263-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1532365/drv8263s-q1evm-fmea-fmeda-safety-manual

器件型号:DRV8263S-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8263-Q1

工具/软件:

您好、

我正在我们的设计中使用此器件、并想获得一些有关 FMEA 所需的故障模式分布%的信息以及 FMEDA 所需的时基故障率信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naveen:

    下面我来检查 DRV8263-Q1 是否提供了引脚 FMA 和 FMD 文档。 我明天就要回去了。

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naveen:

    很遗憾、我们没有 DRV8263-Q1 的 FMA 和 FMD 等文档。  

    此致、

    Joshua