工具/软件:
Ibinu,
这已经有一段时间了、drv3946 对我们来说非常有用。
但是! (但是,总有一个,不是吗? :) 我们看到一些奇怪的行为,我们是在一个迷失的理解。
这是一个有点故事,所以请与我在这方面.
我们运行的阀的工作电压为 24 伏。 我们注意到、当阀门彼此靠近放置、并且其中一个阀门打开或关闭时、相邻的阀门会响应“打开/短路“错误。 这是由于受控线圈产生的 EMI 场会在相邻线圈上产生尖峰、这是因为工作线圈的磁场不断增长/崩溃、导致相邻线圈产生电压、drv3946 将该电压解释为开路或短路情况、然后禁用阀。 解决方法是在线圈周围使用 EMI 屏蔽。 这有助于减小这一特定误差。
尽管我们现在看到的是一个不靠近任何其他阀门的单阀,也不是连接它的电线在任何其他阀门附近运行,然而,当阀门激活约 12 分钟(这允许它加热),然后当它停用时,它会产生打开/短路状态错误。
我可以想象一吨的情景,这可能是真实的,边缘连接,什么错误的阀门是如何制造等。 但它得到了。。 奇怪。 我可以驱动一个相同的阀门,并每秒钟循环一次。 在该测试经过 40,000 多次迭代后、误差永远不会出现。 故障阀也是如此! 我可以长时间连续循环、而不会出现错误。 然而,如果我开始把它作为一个冷阀(例如,物理上的冷不运行了一段时间),并给它通电 12 分钟,然后关闭它,它抛出这个错误。 一旦发生错误、我就可以清除错误、然后每隔几秒连续循环一次阀、不会引发此错误。
我从您那里寻找的是我可以在 drv3946 上查看的任何想法列表、或者关于电气测量、我可以在阀本身上进行、或者与 drv3946 操作一起确定此阀到底出了什么问题。
我期待着你对这一问题的看法。
谢谢
Rick