This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8323RH:在短路测试时保护 MOS 免受燃烧

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1528968/boostxl-drv8323rh-protect-mos-form-burn-when-short-test

器件型号:BOOSTXL-DRV8323RH

工具/软件:

 我想知道如何在以下情况下保护 MOSFET:

1 — 当我的电机运行时,SHA 对地短路

2 — 电机运行时,SHA 对 SHB 短路 。

我测试了这两种情况、我的 MOSFET 已经烧毁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yx Yan、

    感谢您的提问! 我将审核您的查询、并希望在本周结束时回复您。

    此致、

    Joel A. Adejola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yx Yan、您好!

    感谢您的耐心。 。 VDS 在这些情况下、监控器有助于关断 FET、具体取决于您设置的  VDS 跳变阈值。 您能和我分享这个价值吗?

    谢谢、

    Joel A. Adejola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的原理图如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供原理图! 我们将在本周作出回应。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yan、

    从原理图中可以看出、VDs 跳变阈值 (VDS_OCP) 设置为 1.13V  电机电流是多少?

    如果该电流与 FET 的 RDS (on)-max 的乘积(链接到数据表) 小于您的跳变阈值 (1.13V)、则过流保护不会生效。


    谢谢、

    Joel A. Adejola