This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350:VGLS 可以提供的电流容量

Guru**** 2587005 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1533860/drv8350-current-capacity-that-can-be-supplied-by-vgls

器件型号:DRV8350

工具/软件:

大家好、支持团队。

电流容量的更多信息

VGLS 的数据表说明其可以提供 25mA 电流。

这个 25mA 仅在向外部供电时才可用、对吧?

它在内部用于驱动低侧栅极、但我知道它可以输出几百 mA。

如前所述、VGLS 为低侧栅极驱动电路提供电流、但当同时驱动三个低侧 MOSFET 时、如果 IDRIVE 设置为其最大值、它需要能够输出大约 3A 的最大电流。 我是否可以假设这可以从 VGLS 输出?

此致、

HIG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Higa-San、

    VGLS 的电流能力 25mA 是 VGLS 的平均电流能力。 当使用最大 IDRIVE 导通低侧 MOSFET 时、该电流只能在短时间内施加、直到 MOSFET 的 Qg 被提供来使其导通。 VGLS 上的电容器可以在导通 FET 的短时间内提供该峰值电流。 因此平均电流要低得多。 低侧 FET 开关的 IVGLS =数量* PWM 开关频率*MOSFET Qg。 注意:MOSFET Qg 是总有效 MOSFET Qg、在并联 FET 的情况下将是 MOSFET Qg 的两倍。 需要考虑额外的平均电流、例如低侧的外部 RGS 电阻。  

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lodi-San

    感谢您的及时回复。

    我很好。

    BR

    HIG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到!

    此致、

    Anthony Lodi