This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329EVM:自动停止

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1527186/mct8329evm-auto-stop

器件型号:MCT8329EVM
主题中讨论的其他器件:MCT8329A

工具/软件:

您好:

我的无刷电机存在一些问题、我仍在调整以实现软启动、并能够使用评估板的制动开关停止电机(停止工作)。

现在,电机有时不是每次启动,一旦它启动,他可以运行几秒钟或 1/2 分钟,但停止与同步故障或异常速度丢失.. 它更多是由于限制太低或初始设置?  

我可以调整什么或担心什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    drive.google.com/.../view

    加入我的最后一个设置文件,也许你会看到一些不兼容... 工作良好、但在开始时仍然存在停止和问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我们将进行验证并返回给您。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我无法打开该链接,您可以在这里分享详细信息 itslef 吗?

    与加载信息类型和 JSON 文件共享 ME 电机参数。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://drive.google.com/file/d/11GfMw2c0cDHFRqb4Xsmmo4KZJWBkoKnO/view?usp=drive_link

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我改进了电机启动/停止、但它在几秒钟或 1、2 分钟后仍然停止、我不知道原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是否可以在此处共享 JSON。 由于限制、我无法从驱动器下载。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    “签名“:“oneui-register-data",“,</s>、
    “数据“:[
    [

    “IDX":“:0、
    “ID":“:“ISD_CONFIG",“,</s>、
    “值“:“0x22C04000"</s>“
    }、

    “IDX":“:1、
    “id":“:“motor_startup1",“,</s>、
    “Value":“:“0x2B160007"</s>“
    }、

    “IDX":“:2、
    “ID":“:“motor_startup2",“,</s>、
    “值“:“0x3139CC15"</s>“
    }、

    “IDX":“:3、
    “id":“:“closed_loop1",“,</s>、
    “Value":“:“0x0D35E000"</s>“
    }、

    “IDX":“:4、
    “id":“:“closed_loop2",“,</s>、
    “值“:“0x46A800AA"</s>“
    }、

    “IDX":“:5、
    “id":“:“closed_loop3",“,</s>、
    “值“:“0x34C92000"</s>“
    }、

    “IDX":“:6、
    “id":“:“closed_loop4",“,</s>、
    “Value":“:“0x001AC953"</s>“
    }、

    “IDX":“:7、
    “id":“:“CONST_SPEED",“,</s>、
    “值“:“0x3001001"</s>“
    }、

    “IDX":“:8、
    “id":“:“CONST_pwr",“,</s>、
    “值“:“0x10A80000"</s>“
    }、

    “IDX":“:9、
    “ID":“:“150_DEG_TWO_PH_PROFIle",“,</s>、
    “Value":“:“0x24DB7200"</s>“
    }、

    “IDX":“:10、
    “ID":“:“150_DEG_THREE_PH_PROFILE",“,</s>、
    “值“:“0x48DB6946"</s>“
    }、

    “IDX":“:11、
    “ID":“:“ref_profiles1",“,</s>、
    “Value":“:“0x032184A6"</s>“
    }、

    “IDX":“:12、
    “ID":“:“ref_profiles2",“,</s>、
    “值“:“0x34C80AFC"</s>“
    }、

    “IDX":“:13、
    “ID":“:“ref_profiles3",“,</s>、
    “值“:“0x4787D70C"</s>“
    }、

    “IDX":“:14、
    “ID":“:“ref_profiles4",“,</s>、
    “值“:“0x000C9932"</s>“
    }、

    “IDX":“:15、
    “ID":“:“ref_profiles5",“,</s>、
    “值“:“0x1F6BF200"</s>“
    }、

    “IDX":“:16、
    “ID":“:“ref_profiles6",“,</s>、
    “Value":“:“0x00708000"</s>“
    }
    ]、
    [

    “IDX":“:0、
    “id":“:“algo_ctrl1",“,</s>、
    “值“:“0xEA500000"</s>“
    }、

    “IDX":“:1、
    “id":“:“device_ctrl",“,</s>、
    “Value":“:“0x00000000"</s>“
    }
    ]、
    [

    “IDX":“:0、
    “id":“:“ana_trim3",“,</s>、
    “值“:“0x48004800"</s>“
    }、

    “IDX":“:1、
    “ID":“:“ana_tsprint4",“,</s>、
    “value":“:“0x1B00000000"</s>“
    }、

    “IDX":“:2、
    “ID":“:“ana_twim5",“,</s>、
    “Value":“:“0x0000001B"</s>“
    }、

    “IDX":“:3、
    “ID":“:“ana_tsmtrem6",“,</s>、
    “Value":“:“0x00000000"</s>“
    }、

    “IDX":“:4、
    “ID":“:“ana_twim7",“,</s>、
    “Value":“:“0x00000000"</s>“
    }、

    “IDX":“:5、
    “ID":“:“ana_tsm8",“,</s>、
    “Value":“:“0x00004AD4"</s>“
    }、

    “IDX":“:6、
    “ID":“:“ana_twim9",“,</s>、
    “值“:“0x00C98719"</s>“
    }、

    “IDX":“:7、
    “ID":“:“ana_twant10",“,</s>、
    “Value":“:“0x53760F3E"</s>“
    }
    ]、
    [

    “IDX":“:0、
    “ID":“:“FAULT_CONFIG1",“,</s>、
    “Value":“:“0x71783604"</s>“
    }、

    “IDX":“:1、
    “ID":“:“FAULT_config2",“,</s>、
    “值“:“0x01000000"</s>“
    }
    ]、
    [

    “IDX":“:0、
    “ID":“:“GATE_DRIVER_FAULT_STATUS",“,</s>、
    “Value":“:“0x00000000"</s>“
    }、

    “IDX":“:1、
    “ID":“:“CONTROLLER_FAULT_STATUS",“,</s>、
    “Value":“:“0x00000000"</s>“
    }
    ]、
    [

    “IDX":“:0、
    “ID":“:“GD_CONFIG1",“,</s>、
    “值“:“0x000600FC"</s>“
    }、

    “IDX":“:1、
    “ID":“:“GD_config2",“,</s>、
    “Value":“:“0x00000000"</s>“
    }
    ]、
    [

    “IDX":“:0、
    “ID":“:“PIN_CONFIG1",“,</s>、
    “值“:“0x20600000"</s>“
    }、

    “IDX":“:1、
    “ID":“:“pin_config2",“,</s>、
    “值“:“0x3E0020AA"</s>“
    }、

    “IDX":“:2、
    “id":“:“device_config",“,</s>、
    “Value":“:“0x27100008"</s>“
    }
    ]、
    [

    “IDX":“:0、
    “ID":“:“sys_status1",“,</s>、
    “Value":“:“0x008D56F0"</s>“
    }、

    “IDX":“:1、
    “ID":“:“sys_status2",“,</s>、
    “值“:“0x20010711"</s>“
    }、

    “IDX":“:2、
    “ID":“:“sys_status3",“,</s>、
    “值“:“0x0007001A"</s>“
    }
    ]
    ]
    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在工具 MCT8329A GUI 上打开该文件、您将有一个更好的方法来查看寄存器值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    谢谢、我将验证 JSON 并 回复您。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.