This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8300DRGE-EVM:DRV8300D 与 DRV8300N - SHx 引脚上的压摆率限制 (V_SHSL)

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1533637/drv8300drge-evm-drv8300d-vs-drv8300n-slew-rate-limit-on-shx-pin-v_shsl

器件型号:DRV8300DRGE-EVM

工具/软件:

您好的团队、

我注意到 DRV8300D 具有建议的 2 V/ns V_SHSL(SHx 引脚上的压摆率) 、而 DRV8300N 允许高达 50 V/ns 的电压。

您能否澄清一下:

  1.  2 V/ns 限制是硬性约束还是只是建议?
  2. 如果超过此值、有哪些风险或限制?
  3. 可以将压摆率扩展多少?

感谢您的帮助!

Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、  

    感谢您的提问! 本周有相当多的团队成员在美国度假、但我们将在本周晚些时候或下周提供回复。 感谢您的耐心!

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Matthias、

    1、是一个硬性约束。

    2.如果超过此值,我们将在超出器件容差的情况下运行,这可能会导致器件内部的前置驱动器 FET 损坏(驱动器的栅极和源极引脚损坏)

    3.不应超过。 请使用栅极电阻来减慢压摆率。

    此致、

    Akshay