This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10987:稳压器电路

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10987

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1528671/drv10987-regulator-circuitry

部件号:DRV10987

工具/软件:

您好:

要在线性模式下使用 DRV10987 的稳压器、是否需要将齐纳二极管与 39 欧姆电阻器结合使用、如 EVM 板原理图所示? 此二极管的规格是什么(齐纳电压,额定功率/电流等)?

在我的设置中、我仅使用 39 欧姆电阻器、但我重复得知 VREG_OC(VREG 引脚上的过流)故障。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    无需齐纳二极管、电路板中是否有齐纳二极管?

    让我明天确认齐纳二极管的规格。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以使用 BOM VS-10BQ030HB3/5BT 中提到的相同额定值。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.