This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:MCF8329RREVM 上的电流饱和错误

Guru**** 2439560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1513584/mcf8329a-current-saturation-error-on-mcf8329rrevm

器件型号:MCF8329A

工具/软件:

大家好、我目前正在处理一个使用 MCF8329RREVM 评估板的项目。  我在开环到闭环转换期间收到电流饱和错误。   

同时、我在当前显示 (Motor studio) 上看到接近零甚至负值  

该电路板随附 0.005R 分流器。 我已按照建议配置了电流分流放大器。  您可以在此处找到我的配置文件  

您能告诉我这种行为的可能原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    错过了该主题。  

    当直流母线电压不足或电机可能没有在负载上时、会出现电流饱和误差。

    在空载条件下、即使使用小型命令参考电动机、也可以 将速度提高至最大速度。

    我们将查看 JSON 并回复您。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是否有任何改善?

    另外、查看了 JSON 文件、电阻为 6mOhm 是正确的吗?

    您能否重新检查参数 R、L 测量是否正确、或者如果您有电机数据表、请分享它。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.