This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2624:使用微控制器写入和播放波形

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2624, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1532881/drv2624-writing-and-playing-waveforms-using-a-microcontroller

部件号:DRV2624
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

工具/软件:

我一直尝试使用 DRV2624 来播放自定义波形。 除了运行自动校准时、我似乎无法对触觉电机执行任何振动。 我知道有一个内置的 RAM、必须以特定的方式将波形写入到其中。 对于写入操作顺序、当涉及到其配置字节和波形本身(电压-时间对)时、我对写入操作顺序有点困惑、不知道整个序列的写入顺序和寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您使用的是 EVM 还是定制电路板?

    我建议使用我们的 GUI Haptic Control Console。 这使得在模式之间切换和播放波形变得非常简单。 它还有一个 RAM 管理器。 www.ti.com/.../HAPTICS-CONSOLE

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经将 DRV2624 集成在我正在开发的系统中、它就在定制电路板上。 我无法使用 EVM 来探索 DRV2624 并使用 GUI Haptic Control Console。 我只能使用微控制器写入 IC。

    此致、

    Adithya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    可通过 I2C 连接 GUI。 只需一个 USB2ANY 连接即可。 如果无法做到这一点、我们在数据表中有两个部分(此处很有帮助)、即初始化过程和典型使用示例。

    您也可以告诉我 您尝试的 操作模式、并与我共享您的脚本、以便 帮助进行调试。

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我将执行以下测试。 请引导我说明可能出现的问题。 主要思路是将波形的标头写入 RAM、然后写入波形、并验证增量、看看效果是否正确写入。

    // Write start location
        uint8_t write_buffer[2] = {0xfd, 0x00};
        if (i2c_master_transmit(drv2624_handle, write_buffer, sizeof(write_buffer), 100) != ESP_OK)
        {
            ESP_LOGE("I2C", "Failed to write RAM location MSB");
            return;
        }
        ESP_LOGI("I2C", "Successfully written RAM start location MSB");
    
        write_buffer[0] = 0xfe;
        write_buffer[1] = 0x01;
        if (i2c_master_transmit(drv2624_handle, write_buffer, sizeof(write_buffer), 100) != ESP_OK)
        {
            ESP_LOGE("I2C", "Failed to write RAM location LSB");
            return;
        }
        ESP_LOGI("I2C", "Successfully written RAM start location LSB");
    
        // Read for increment
        uint8_t read_buffer;
        write_buffer[0] = 0xfe;
        if (i2c_master_transmit_receive(drv2624_handle, write_buffer, 1, &read_buffer, sizeof(read_buffer), 100) != ESP_OK)
        {
            ESP_LOGE("I2C", "Failed to read RAM location");
            return;
        }
        ESP_LOGI("I2C", "Successfully read RAM location: %d", read_buffer);
    
        // Write effect size
        write_buffer[0] = 0xff;
        write_buffer[1] = 0x08;
        if (i2c_master_transmit(drv2624_handle, write_buffer, sizeof(write_buffer), 100) != ESP_OK)
        {
            ESP_LOGE("I2C", "Failed to write effect size to RAM");
            return;
        }
        ESP_LOGI("I2C", "Successfully written effect size to RAM");
    
        // Read for increment
        write_buffer[0] = 0xfe;
        if (i2c_master_transmit_receive(drv2624_handle, write_buffer, 1, &read_buffer, sizeof(read_buffer), 100) != ESP_OK)
        {
            ESP_LOGE("I2C", "Failed to read RAM location");
            return;
        }
        ESP_LOGI("I2C", "Successfully read RAM location: %d", read_buffer);
    
        // Write effect
        write_buffer[0] = 0xff;
        write_buffer[1] = 0x1f;
        if (i2c_master_transmit(drv2624_handle, write_buffer, sizeof(write_buffer), 100) != ESP_OK)
        {
            ESP_LOGE("I2C", "Failed to write to RAM");
            return;
        }
        ESP_LOGI("I2C", "Successfully written to RAM");
    
        // Read for increment
        write_buffer[0] = 0xfe;
        if (i2c_master_transmit_receive(drv2624_handle, write_buffer, 1, &read_buffer, sizeof(read_buffer), 100) != ESP_OK)
        {
            ESP_LOGE("I2C", "Failed to read RAM location");
            return;
        }
        ESP_LOGI("I2C", "Successfully read RAM location: %d", read_buffer);
    
        write_buffer[0] = 0xff;
        write_buffer[1] = 120;
        if (i2c_master_transmit(drv2624_handle, write_buffer, sizeof(write_buffer), 100) != ESP_OK)
        {
            ESP_LOGE("I2C", "Failed to write to RAM");
            return;
        }
        ESP_LOGI("I2C", "Successfully written to RAM");
    
        // Read for increment
        write_buffer[0] = 0xfe;
        if (i2c_master_transmit_receive(drv2624_handle, write_buffer, 1, &read_buffer, sizeof(read_buffer), 100) != ESP_OK)
        {
            ESP_LOGE("I2C", "Failed to read RAM location");
            return;
        }
        ESP_LOGI("I2C", "Successfully read RAM location: %d", read_buffer);
    
        write_buffer[0] = 0xff;
        write_buffer[1] = 0;
        if (i2c_master_transmit(drv2624_handle, write_buffer, sizeof(write_buffer), 100) != ESP_OK)
        {
            ESP_LOGE("I2C", "Failed to write to RAM");
            return;
        }
        ESP_LOGI("I2C", "Successfully written to RAM");
    
        // Read for increment
        write_buffer[0] = 0xfe;
        if (i2c_master_transmit_receive(drv2624_handle, write_buffer, 1, &read_buffer, sizeof(read_buffer), 100) != ESP_OK)
        {
            ESP_LOGE("I2C", "Failed to read RAM location");
            return;
        }
        ESP_LOGI("I2C", "Successfully read RAM location: %d", read_buffer);
    
        write_buffer[0] = 0xff;
        write_buffer[1] = 80;
        if (i2c_master_transmit(drv2624_handle, write_buffer, sizeof(write_buffer), 100) != ESP_OK)
        {
            ESP_LOGE("I2C", "Failed to write to RAM");
            return;
        }
        ESP_LOGI("I2C", "Successfully written to RAM");
    
        // Read for increment
        write_buffer[0] = 0xfe;
        if (i2c_master_transmit_receive(drv2624_handle, write_buffer, 1, &read_buffer, sizeof(read_buffer), 100) != ESP_OK)
        {
            ESP_LOGE("I2C", "Failed to read RAM location");
            return;
        }
        ESP_LOGI("I2C", "Successfully read RAM location: %d", read_buffer);
    
        write_buffer[0] = 0xff;
        write_buffer[1] = 0x3f;
        if (i2c_master_transmit(drv2624_handle, write_buffer, sizeof(write_buffer), 100) != ESP_OK)
        {
            ESP_LOGE("I2C", "Failed to write to RAM");
            return;
        }
        ESP_LOGI("I2C", "Successfully written to RAM");
    
        // Read for increment
        write_buffer[0] = 0xfe;
        if (i2c_master_transmit_receive(drv2624_handle, write_buffer, 1, &read_buffer, sizeof(read_buffer), 100) != ESP_OK)
        {
            ESP_LOGE("I2C", "Failed to read RAM location");
            return;
        }
        ESP_LOGI("I2C", "Successfully read RAM location: %d", read_buffer);
    
        write_buffer[0] = 0xff;
        write_buffer[1] = 120;
        if (i2c_master_transmit(drv2624_handle, write_buffer, sizeof(write_buffer), 100) != ESP_OK)
        {
            ESP_LOGE("I2C", "Failed to write to RAM");
            return;
        }
        ESP_LOGI("I2C", "Successfully written to RAM");
    
        // Read for increment
        write_buffer[0] = 0xfe;
        if (i2c_master_transmit_receive(drv2624_handle, write_buffer, 1, &read_buffer, sizeof(read_buffer), 100) != ESP_OK)
        {
            ESP_LOGE("I2C", "Failed to read RAM location");
            return;
        }
        ESP_LOGI("I2C", "Successfully read RAM location: %d", read_buffer);
    
        write_buffer[0] = 0xff;
        write_buffer[1] = 0;
        if (i2c_master_transmit(drv2624_handle, write_buffer, sizeof(write_buffer), 100) != ESP_OK)
        {
            ESP_LOGE("I2C", "Failed to write to RAM");
            return;
        }
        ESP_LOGI("I2C", "Successfully written to RAM");
    
        // Read for increment
        write_buffer[0] = 0xfe;
        if (i2c_master_transmit_receive(drv2624_handle, write_buffer, 1, &read_buffer, sizeof(read_buffer), 100) != ESP_OK)
        {
            ESP_LOGE("I2C", "Failed to read RAM location");
            return;
        }
        ESP_LOGI("I2C", "Successfully read RAM location: %d", read_buffer);
    
        write_buffer[0] = 0xff;
        write_buffer[1] = 80;
        if (i2c_master_transmit(drv2624_handle, write_buffer, sizeof(write_buffer), 100) != ESP_OK)
        {
            ESP_LOGE("I2C", "Failed to write to RAM");
            return;
        }
        ESP_LOGI("I2C", "Successfully written to RAM");
    
        // Read for increment
        write_buffer[0] = 0xfe;
        if (i2c_master_transmit_receive(drv2624_handle, write_buffer, 1, &read_buffer, sizeof(read_buffer), 100) != ESP_OK)
        {
            ESP_LOGE("I2C", "Failed to read RAM location");
            return;
        }
        ESP_LOGI("I2C", "Successfully read RAM location: %d", read_buffer);

    这是输出

    我不确定自己对写入的理解、因为在写入效应大小(波形的配置字节)时、RAM 没有增量。 这是预期行为还是出现了问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完成上述操作后、我唤醒 DRV2624 模块、然后将 GO 位设置为 1 以运行波形。 默认情况下、序列应该是开头的波形索引 1、其余零。 因此、它应该会在播放该波形一次后自动停止。

    write_buffer[0] = 0x07;
        write_buffer[1] = 0b01001001;
        if (i2c_master_transmit(drv2624_handle, write_buffer, sizeof(write_buffer), 100) != ESP_OK)
        {
            ESP_LOGE("I2C", "Failed to wake up DRV2624");
            return;
        }
        ESP_LOGI("I2C", "Successfully woke up DRV2624");
    
        write_buffer[0] = 0x0c;
        write_buffer[1] = 1;
        if (i2c_master_transmit(drv2624_handle, write_buffer, sizeof(write_buffer), 100) != ESP_OK)
        {
            ESP_LOGE("I2C", "Failed to write go bit");
            return;
        }
        ESP_LOGI("I2C", "Successfully started effect");

    不过、执行此操作时我看不到电机完全在移动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adithya:

    由于您没有看到任何负载结果、下面我们来移除 RAM 部分、这样可以确保这是问题。 要设置的一个简单模式是实时播放 (RTP) 模式。 下面的脚本将 RTP 模式设置为低振幅 (25%)。 您能否运行以下脚本以确保负载正确振动?

    宽 5a e 1f     #RTP 模式、25%
    W 5a c 1.      #trigger GO 位
    延迟时间  
    W 5a c 0      #stop go bit  

    下面还有有关使用 DRV2624 进行 RAM 操作的文档。  
    e2e.ti.com/.../DRV26x4-RAM-Operation-_2D00_-External.docx

    此致、
    Sydney Northcutt