This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A-Q1:有关锁定寄存器的问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1524908/mcf8329a-q1-question-about-locking-registers

器件型号:MCF8329A-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

MCF8329A-Q1 是否具有可锁定寄存器的功能、因此任何人都无法通过 I2C 或任何其他方法读取寄存器?

也许客户担心在大规模生产后别人重制寄存器值。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    MCF8329A-Q1 不支持锁定寄存器、我们确实启动了支持锁定寄存器的器件。

      详情请发送电子邮件至 sachin-s@ti.com。

    此致、

    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sachin:

    感谢您的支持。

    我给你发了一封电子邮件。 请检查它。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sachin:

    我还有一个来自客户的问题。

    MCF8329A-Q1 IC 的 SPEED/WAKE 引脚内部是否具有钳位二极管?

    如果没有、您是否有任何外部钳位二极管规格?

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    您查找此钳位的具体原因是什么?

    此致、
    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sachin:

    感谢您的支持。

    我的客户表示他们将为 VDD 施加 48V 的汽车电池。

    客户预计、如果 VDD 最大值、大约 6.8V 将适用于 SPD 引脚、甚至他们设置了用于电流限制的串联电阻器、

    则需要考虑次级保护。 因此、如果器件中不存在 SPD 引脚上的钳位二极管、他们希望使用额外的齐纳二极管。

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sachin:

    感谢您的支持。

    如果有任何关于上述问题的更新、请告知我。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    在我们通过电子邮件讨论时关闭此主题。

    此致、

    Sachin S.