This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8263S-Q1EVM:此驱动器是否适合通过 MSPM0 控制 BDC 电机?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8263-Q1, DRV8263S-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1532707/drv8263s-q1evm-is-this-driver-suitable-to-control-bdc-motor-with-mspm0

器件型号:DRV8263S-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8263-Q1

工具/软件:

您好团队:

我想使用  DRV8263S-Q1 通过 SPI 和 MSPM0 来控制 12V BDC 电机。 但是、我不确定该驱动器是否可以连接到 MCU。 是否可以使用 MSPM0 而不是 GUI 来控制 BDC 电机? 如果是、请告诉我在哪里可以找到相关信息。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

    DRV8263-Q1 可以采用或不采用菊花链配置进行控制。 寄存器映射来计算。 SPI_IN 用于启用和控制电机。  

    DRV8263-Q1 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    此致、

    Ahyiyah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ahyiyah、

    感谢您的答复。 是否有任何将电机驱动器引脚连接到外部 MCU (M0) 的硬件指南?

    此致、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

    通过分别连接到 SPI、nSleep 和 drvoff(连接高电平和低电平)、可以将外部 MCU 连接到驱动器。

    此致、

    Ahyiyah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Robin、

    DRV8263S-Q1EVM 具有一个板载 MSP430、用于与 DRV8263S-Q1 进行通信和控制。 J4 接头(下图中以红色标出)包含 Ahyiyah 指出的所有 MCU 连接。

    如果您想使用 MSPM0 LaunchPad 测试对 DRV8263-Q1 的控制、可以将 LaunchPad 上的引脚跳线连接到 J4 接头 DRV8263-Q1 侧的相应引脚。

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 阿希亚和约书亚、

    感谢您的导游!