This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700:升压开关频率和小信号带宽

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700, DRV8662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1527671/drv2700-boost-switching-frequency-and-small-signal-bandwidth

部件号:DRV2700
主题: DRV8662 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我 想驱动 0V 至 100V 之间的 360nF 压电式传动器、DRV2700 似乎是一个足够大的解决方案。 我刚才对它的运行有几个问题。  

-我想知道,如果我想以 1kHz 的频率驱动压电。 驱动器是能够提供足够的电流、还是其输出会失真?

-驱动器的 DS 表示放大器的 GBW 乘积为 550kHz。 这是否意味着驱动器在增益为 34.8dB 时不能超过 10kHz? 在这种情况下、输出会发生什么情况?

-我只能在配置指南中找到有关开关频率的信息,但是,如果我没有弄错的话,指南中给出的公式和 1MHz 值并不合适。 (请参阅屏幕截图)

提前感谢您的帮助!

此致、

Gaël μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gaël、

    无法支持这种电压、频率和负载电容的组合。 请参阅数据表的图 6-12。 在 105V 升压 (0V 至 100V) 下、可驱动高达~110Hz 的 330nF 负载。 如果您能够驱动–50V 至+50V 的驱动频率、则图 6-10 所示的带宽支持高达~400Hz 的频率、但仍然远于 1kHz。  

    对于增益带宽、需要考虑输出上的负载。 该 GBW 值为空载。 最好考虑数据表典型特性部分中的图。 当超过升压的最大负载容量时、升压会崩溃、这将成为您的限制因素。 升压电压可能会降至 VDD。

    我不确定我是否理解您的第三个问题。 该指南中的公式 4 适用于 FSW。 公式 10 用于升压电容。 我认为每一个都可以单独考虑。 我尝试了几个值、它们似乎有效。 迟滞升压将根据负载改变开关频率。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kelly、

    感谢您的答复!

    我不知道将它驱动在 0-100V 之间而不是–50V/+5V0 会极大地改变带宽...

    我想详细了解一下在较高频率下放大器+升压的行为。 假设我将增益设置为 34.8dB、并将升压设置为以高达 110Hz 的频率将压电体从 0V 驱动至 100V。 如果我理解正确、由于数据表中所示的限制因素(放大器带宽,受限电流,压摆率和热性能)、最大幅度将随着频率的增加而减小。  

    但是、如果输入经过低通滤波器、这样随着频率的增加、不会要求驱动器驱动像 100Hz(例如 1kHz 时为 10V、10kHz 时为 1V)那么会发生什么情况? 它会对其响应做出什么改变吗?

    关于开关频率、我并不参考公式 (10)、而是参考下表中显示的值。 当我计算公式 (4) 时、可得到 100kHz 的近似开关频率 (ILIM = 1.9A、Vdd=5V、L=Vboost 和 3.3µH =105V)、而第 8 节中的表给出了 800kHz –1MHz 的典型开关频率。  

    我还认为,有一个误差在方程 (4) 和修改它如下: Fsw=Ilimit*(1/Vin +1/(Vin-Vboost))/l 是否正确?

    再次感谢您、如果有任何不清楚的地方、pease 会让我知道。

    此致

    Gaël μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gaël、

    啊、我看到了这个问题。 我第一次错过了它,并且潜意识地反转答案。 您已经接近了、但不能将 L 移动到底部、需要对结果求逆。 公式 4 错误、实际计算的时间段 t = 1/fsw。

    公式 4 的单位为:a*((V*s)/a)*(1/V) 仅保留时间(s=秒)一次 a 和 V 抵消。  

    因此、使用这些值可以得到 1.19e-6、转换为 839kHz、与 表中公式 10 下的值一致。  

    但是、如果输入通过低通滤波器、那么随着频率的增加、驱动器不会被要求像 100Hz 时那样驱动(例如 10kHz 时为 10V、10kHz 时为 1V)、那么会发生什么情况? 它是否会对其响应做出任何更改?

    你 可以尝试一下 这可能类似于增益图中自然滤波器下降的情况。 您理解正确、振幅会随着频率的增加而减小。 这是因为负载是容性负载。 数据表第 8.2.1.2.8 节和以下几节 对您有所帮助。   

    仅供参考、您也可以参考 DRV8662 的此工具。  这也适用于 DRV2700。 这些器件是类似的。  

    DRV8662-2665-2667_design_tool 计算工具|德州仪器 TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kelly、

    非常感谢您的解释、他们真的为我澄清了一些事情! 我订购了评估板、现在只需要对其进行测试。

    再次感谢、

    Gaël μ s