This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329EVM:Motor Studio MPET 运行失败和故障

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1533416/mcf8329evm-motor-studio-mpet-operation-fail-and-fault

器件型号:MCF8329EVM

工具/软件:

我今天买了一个 mcf8329evm 板。

它成功连接到 Motor Studio。

但 MPET 未正常运行。 发生多个故障。

CONTROLLER_FAULT、MPET_BEMF_FAULT。

我的电机未在 MPET 模式运行中旋转。

请参阅附图。

问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否提供电机最大电流、电压和速度的详细信息?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.