This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323R:如何找到 DRV8323RS 的示例?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1534452/drv8323r-how-can-i-find-the-examples-for-drv8323rs

器件型号:DRV8323R

工具/软件:

您好:

我目前使用 DRV8323RS 来驱动无刷直流电机、但我的编程技能不足以开始。 我需要一个使用 DRV8323RS 的示例程序、尤其是 SPI 通信部分。

您能给我提供一个例程吗? 或者、请告诉我在哪里可以下载程序。也可以使用其他类似芯片的例程、只要它们与 DRV8323RS 没有明显不同、我就可以尝试进行修改。

祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Huan、

    感谢您的提问。 我正在编译一些资源、这些资源应该很有用。 你可以期待听到我很快.

    谢谢、

    Joel A. A. A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    非常感谢。 我很期待这件事。

    祝你一切顺利、

    Huan Yin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Huan、

    我们提供了 此驱动器的有传感器和无传感器集成的参考软件指南。 以下是该软件本身的链接 —  https://www.ti.com/lit/zip/slvc683

    您还可以点击 此处访问使用 MSPM0 的无传感器 FOC 示例。(请参阅此处关联的用户指南。)

    在 这些资源中、您应该具备使用驱动程序进行实验所需的一切资源!

    谢谢、

    Joel A. Adejola!