This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3901-Q1:每个 IC 的可能部署次数

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3901-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1535039/drv3901-q1-number-of-possible-deployments-per-ic

器件型号:DRV3901-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我计划使用 DRV3901-Q1 来构建热熔丝驱动器电路。
其他爆管驱动器 IC 通常会规定允许的最大部署次数、因此我想问是否有类似的限制适用于 DRV3901-Q1。

提前感谢您的支持。

此致、

Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver:

    DRV3901-Q1 的部署数量没有限制。

    只要 DRV3901-Q1 收到部署命令、该器件就可以在整个生命周期内进行部署。

    谢谢、

    Ibinu