请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:UCC28180 工具/软件:
我希望获得有关为变压器冷却应用设计分立式电机控制器的建议的帮助。 规格如下:
| 额定功率(输入功率) | 350W(最大值)、250W(额定值) |
| 输入电压 | 170-280VAC(单相或三相) |
| 最大电机电流 | 12A. |
| 额定电机电流 | 8A |
| 功率因数 | >= 0.9 @ 170-280VAC、>= 0.95 @ 230VAC |
| 电机满载 RPM | 1050 转/分 |
| 尖峰保护 | 470VAC |
| 耐高压 | 460V (ph-ph)、持续时间为 120 分钟 |
| 待机功耗 | <1W |
| 浪涌 |
L-N:2kV L-PE 和 N-PE:4kV |
| 安全标准 |
浪涌、EMI/EMC、EFT、ESD |
| 在温度和湿度下工作 |
–25°C 至 120°C @ 20%至 90% RH(非冷凝) |
| OVP 和 UVP |
OVP:285VAC 切断和 270VAC 恢复 UVP:165VAC 切断和 170VAC 恢复 |