This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8315ZEVM:GUI 不通信

Guru**** 2586995 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1534717/mct8315zevm-gui-does-not-communicate

器件型号:MCT8315ZEVM

工具/软件:

笔记本电脑中的 GUI 不与评估板通信。

windows com 显示屏显示它已连接且 COM 端口正确。 波特率设置为 9600  

  提前感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dave:

    您能提供更多细节吗?

    1.您是否为 EVM 供电、然后将电路板连接到笔记本电脑?

    2. GUI 将首先进行连接试验,然后显示已连接。

    3、连接后、EVM GUI 上的任何操作都应反映状态、这是因为笔记本电脑会定期对 USB 进行采样。

    4、什么是 Windows 版本?

    5.共享设备管理器视图。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.