This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV3245AQ1:串行端口页面显示未选择器件

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224, BOOSTXL-DRV3245AQ1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1529590/boostxl-drv3245aq1-serial-port-page-says-no-device-selected

器件型号:BOOSTXL-DRV3245AQ1
“主题:TMS570LS1224

工具/软件:

您好:

我将使用 BOOSTXL-DRV3245AQ1 EVM 与 TMS570LS1224 LaunchPad 开发套件。

GUI 无法检测到 COM 端口。 我也尝试了另一台 PC、仍然无法正常工作。

我的邮件: sohail.ahmed@hlcompany.com

请检查随附的图像。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提问! 其中一位团队成员将在下周初回复您。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否分享电路板已连接并通电时系统器件管理器的屏幕截图?

    此致、

    -亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的关注、

    如果您需要更多详细信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohammed

    能否展开 Texas Instruments 调试探针项并分享您在其中看到的内容?

    此致、

    -亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    II 将在下面添加一些当前情况的要点:

    1.该 EVM 上的 nFault LED 亮起、显示为红色。

    2. LaunchPad 状态 LED 7 亮起,LED 8 熄灭。 这表明器件已准备好连接。  

    3.在调试过程中、EVM nFault LED 会熄灭、DVDD 会亮起。

    4.调试会话结束闪烁后、EVM DVDD LED 将熄灭、nFault 将再次亮起。 LaunchPad LED 7 和 8 都保持亮起状态。  

    CCS 中的警告:  
    已设置#552-D 变量“spiSDO",“,但、但从未使用 drv3245.c /DRV32xx_TMS570LS1224_Trap/drv3245/source line 100 C/C++ Problem

    我不熟悉使用 LaunchPad、也不了解如何使用 CCS 进行编码和刷写器件。 我附加了 CCS 的屏幕截图、请检查一下。 请指导我解决这个问题。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    II 将在下面添加一些当前情况的要点:

    1.该 EVM 上的 nFault LED 亮起、显示为红色。

    2. LaunchPad 状态 LED 7 亮起,LED 8 熄灭。 这表明器件已准备好连接。  

    3.在调试过程中、EVM nFault LED 会熄灭、DVDD 会亮起。

    4.调试会话结束闪烁后、EVM DVDD LED 将熄灭、nFault 将再次亮起。 LaunchPad LED 7 和 8 都保持亮起状态。  

    CCS 中的警告:  
    已设置#552-D 变量“spiSDO",“,但、但从未使用 drv3245.c /DRV32xx_TMS570LS1224_Trap/drv3245/source line 100 C/C++ Problem

    我不熟悉使用 LaunchPad、也不了解如何使用 CCS 进行编码和刷写器件。 我附加了 CCS 的屏幕截图、请检查一下。 请指导我解决这个问题。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还尝试了使用开箱即用 EVM 的 EVM GUI、而没有刷写。 这是同一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohammed

    我不熟悉 CCS 中的这个问题、我需要将您的问题发送给 C2k 团队。

    此致、

    -亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohammed

    问题似乎与 GUI 本身有关、下面我再联系您、以便专家。

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aishwarya:

    对延迟的回复表示歉意。

    我没有这种电机驱动器 PCB、也从未使用过这种 PCB。

    我首先与我的团队核实是否有任何人拥有此模块、如果有、我将快速测试并提供我的更新。 如果没有、那么我们可以设置一个实时调试会话来提供我的有关建议。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的所有人:  

    非常感谢您的支持。 我终于解决了这个问题。 现在可以在 GUI 中找到 COM 端口。 我只需要在设备管理器>端口中将 COM 端口更改为 COM1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好的工作 Sohail!