This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8315A:寻找一个支持在特定位置停止的电机驱动器

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8315A, MCF8316D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1511588/mct8315a-looking-for-a-motor-driver-which-supports-stopping-in-particular-position

器件型号:MCT8315A
主题中讨论的其他器件: MCF8316D

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户正在寻找一款 支持在特定位置停止的电机驱动器。

(例如,顺时针旋转 60°并立即停止。)

我的客户将使用电机驱动器和 BLDC 电机为无人机应用制作旋转摄像头。

我发现 MCT8315A 具有可配置的电机启动和停止选项、但我不确定此功能是我的客户想要的。

您能否确认此功能适用于我的客户?

或者、如果可以、请推荐其他电机驱动器。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    万向节总成是否已齿轮?

    MCF8316D 具有对齐制动选项、用户可以选择角度来制动电机。

    但角度基准是北到南极 360 度、如果电机为 2 个极、则 360 度机械与电气相同。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附件是电机的规格。
    可提供两个模拟霍尔传感器信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我本周正在旅行、我的目标是在本周之前作出回应。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    很抱歉耽误您的时间、感谢您分享电机数据表。

    由于此类电机的无传感器应用、我们需要齿轮组件。

    这是基于传感器的 FOC、您可以探索 C2000 电机器件。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CHASE:

    如果您清楚这一点、我们可以关闭这个主题吗?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    感谢您的支持。

    请关闭此主题、如果我有更多问题、我将发布新问题。

    此致、

    追逐