This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8106-Q1:DRV8106-Q1 的电流检测精度

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8106-Q1, TPS7B81-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1535922/drv8106-q1-current-sense-accuracy-for-drv8106-q1

器件型号:DRV8106-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TPS7B81-Q1

工具/软件:

您好团队:

我们计划在我们的设计中使用 DRV8106-Q1 来驱动电感负载。 根据数据表、105°C 处的输入失调电压为+/–3.5mV、电流检测增益误差为 2%。 当然、输入偏置电流和参考电压 (TPS7B81-Q1 的精度为 1.5%) 也会影响电流检测精度。  

鉴于我们的负载电流范围为 7A 至 30A 、TI 是否提供任何校准机制或推荐方法来补偿或校正电流检测误差?

谢谢您、  

Rama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rama:

    感谢您发送编修。

    鉴于我们的负载电流范围为 7A 至 30A 、TI 是否提供任何校准机制或推荐的方法来补偿或纠正电流检测误差?

    我假设您将使用 MCU 的 ADC 读取 CSA 输出。 CSA 应在 VSP-SN = 0V 时输出 AREF / 2、或通过感测电阻输出零电流。 您可以在此条件下在应用的环境温度下进行零校准。 接下来是针对将在应用中使用的每个增益设置、针对 CSA 的特定增益设置进行增益校准。 这可以通过在该增益设置的输入范围中点使用所需的负载电流来进行单点增益校准来实现。 如果 需要更高的精度、您可以通过在该增益设置的范围内选择两个电流值来进行两点校准。 谢谢你。

    此致、Murugavel