This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8800:电机驱动器 IC 泄漏电流测试失败

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1535891/drv8800-motor-driver-ic-leakage-current-test-failure

器件型号:DRV8800

工具/软件:

您好、

 在我的设计中、我使用了 DRV8800 IC 来驱动电机。 在电气安全测试时间(泄漏电流测试)中、失败。 您能提出解决该问题的任何设计解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mukesh:

    泄漏电流测试是如何执行的? 在此测试期间、您可能已超出器件的建议规格。 在不了解您的应用详细信息、电机规格、应用工作条件、原理图和泄漏电流测试程序以及特定故障、引脚或功能说明的情况下、我们无法提供任何建议。 有关关键规格、请参阅数据表中的以下信息、超过这些规格无法保证器件可靠运行。 谢谢你。

    此致、Murugavel