This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8848:电机失速控制

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8434A, DRV8434S, DRV8848, DRV8461, DRV8462, DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1535517/drv8848-motor-stall-control

器件型号:DRV8848
Thread 中讨论的其他器件: DRV8461DRV8462、DRV8434A 、DRV8434S、 DRV8889-Q1

工具/软件:

我们是否有一些有关 使用 DRV8848 进行电机失速控制的材料或软件代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    感谢您的发布。 您能介绍一下电机类型、工作电压、电流和终端应用。 您是否在寻找失速检测? 是 BDC 电机还是步进电机? EVM 软件代码可从 EVM 网页 https://www.ti.com/tool/DRV8848EVM 下载

      

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它用于步进电机。 希望实现 电机失速 检测和速度异常检测。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    以下器件可以支持步进电机的失速检测。 DRV8889-Q1、DRV8434S、DRV8434A、DRV8452S、DRV8461 和 DRV8462。 DRV8848 不支持步进电机失速检测。 开环步进驱动器无法检测速度异常。 谢谢你。

    此致、Murugavel