This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8340-Q1:有关智能栅极驱动架构的问题

Guru**** 2587165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1535089/drv8340-q1-question-about-smart-gate-drive-architecture

器件型号:DRV8340-Q1

工具/软件:

您好、专家

我在数据表中看到了以下详细信息。

为什么 Isource 电流大于 Isink? 是否有任何特殊目的?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jay:

    我想您可能意味着 Isink 大于 Isource 正确?

    通常、客户希望能够比导通 FET 更快地关断 FET。 其一个原因是、这通常是避免跨导的良好做法。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yara

    Isink 可能大于 Isource 正确?

    是的、我的意思是。

    通常情况下、客户希望能够比导通 FET 更快地关断 FET。 原因之一是、这通常是避免跨导的良好做法[/报价]

    我知道为了避免跨导、需要快速导通 FET 和快速关断 FET。 我是对的吗?  

    感谢您的评论