请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8323R 主题:DRV8323 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好、
我目前正在学习如何使用 DRV8323RS 的 SPI 通信、但遇到了一个问题。我发送了使用主机读取 DRV8323 的寄存器的指令、还接收了 DRV8323 发送回的数据。 但是、接收到的数据不完整。具体而言、DRV8323 的寄存器状态是 11 位数据。 我只能接收 8 位 (0-7)。例如、当我将数据 0xB000 发送到 DRV8323 时、这是一个读取 CSA 控制寄存器的命令。 根据此逻辑、预期响应应为 0x0283。 但我只能收到 0x0083。 最后三位数字丢失。
我想知道这种现象是否正常? 如果一切都正常、如何查看完整的寄存器状态? 如果我的观察结果不正确、请告诉我问题可能出在哪里。
祝你一切顺利、
Huan Yin