This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:DRV8323

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1534030/drv8323-drv8323

器件型号:DRV8323

工具/软件:

上电后我正在读取 SPI 寄存器、其内容似乎与默认值不匹配。 我已捕获时钟、数据输入、数据输出和 nCS 信号、如所附文档所示。

e2e.ti.com/.../DRV8323S-SPI-Messages_5F00_0.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他信息:SDO 具有 3k3 的上拉电阻器、但信号的上升时间为~200ns、看起来很长。 信号直接进入 dsPIC33EP64MC202 的输入端口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    您的信号看起来非常嘈杂?

    这第一次寄存器读取看起来像是触发了故障?

    您是否确保遵循数据表中的 SPI 时序要求?

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    收到 Yara Al Shami 发送的电子邮件、回复了我发送的波形。 我没有机会直接回答他的问题、但我想发表以下意见:

    噪声信号 — 信号是用示波器上的共地导线测量的,这会在实际不存在的波形上引入一些感知噪声。

    第一个寄存器表明发生了故障。 但情况并非如此、因为已检查 nFault 引脚、可进行高电平操作。

    最后、检查了时序要求、发现其完全符合要求。

    不承受这些信号是在施加电源功率后直接测量的、所有寄存器都应具有默认值、但情况并非如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    如果故障寄存器未与 nFAULT 引脚保持一致、那么您可能会遇到 SPI 读取/写入代码问题。 只需确保器件退出睡眠模式是否正确?

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经检查了器件是否退出睡眠模式、并且 SPI 应处于活动状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否读取故障寄存器? 再次重申、如果您的故障寄存器指示存在故障、但 FAULT 引脚没有指示、那么您的代码出现了问题、您必须进行调试。

    此致、

    Yara  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将示波器探头连接到 PCB 上的 0V、信号现在是干净的。 我仍会在寄存器 0 中实现欠压锁定、但寄存器 0 或 nFault 引脚上未报告故障、并且在启用驱动时、MOSFET 输出会切换。

    如前所述、不加载默认寄存器值。

    我不知道该怎么做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了故障状态 1 寄存器中的 UVLO 之外、所有似乎现在都正常工作。 地址位似乎错误。 我现在已经更正了这一问题、请注意默认值似乎没有问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    听起来您的问题已得到解决、这是一件好事。  

    是否能够将 UVLO 位清零?

    此致、

    Yara