This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8262:DRV8262

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8262, DRV8262EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1535380/drv8262-drv8262

器件型号:DRV8262

工具/软件:

您好:  

我知道 DRV8262 具有电流调节和 OCP 电路。 这里有两个问题、  

1) 我是否可以理解浪涌电流控制是电流调节功能的一部分? 浪涌电流是高电平和短脉冲、因此我想知道 DRV8262 是否能够捕获浪涌电流、从而将输出限制为设定值。  

2) 是否可以控制电源的软启动或者是否具有内置的软启动时间?  

谢谢  

枪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Gun、

    感谢您发送编修。

    1) 我是否可以理解浪涌电流控制是电流调节功能的一部分? 浪涌电流是高电平和短脉冲、因此我想知道 DRV8262 是否能够捕获浪涌电流、从而将输出限制为设定值。  [/报价]

    是的、正确。 下面是一个使用 DRV8262EVM 并采用 48V BDC 电机进行电流调节和不进行电流调节的示例。 黄色是 IPROPI1 输出、蓝色是电机电流、绿色是 OUT1、橙色是 OUT2。 DECAY 设置为慢速衰减、TOFF 设置为 16 μs 、VREF = 2V 使用 3.3kΩ  RIPROPI1 时、电流将调节至 2.86A

    IPROPI1 短接至 GND 以禁用电流调节

    启用电流调节时、RIPROPI = 3.3kΩ

    2) 是否可以控制电源的软启动或是否具有内置软启动时间?  [/报价]

    它没有内置软启动。 输入端可接受具有可变占空比的 PWM。 如果控制器可以提供斜坡曲线、将占空比从 0%增加到 100%、则可以实现软启动。 这是在 EVM 中实现的。 请参阅下面的捕获、其中 25kHz PWM、占空比从 0%上升到 100%、并且禁用电流调节。

    此致、Murugavel  

    [/quote]