This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8714-Q1:功能安全相关问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8714-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1535777/drv8714-q1-functional-safety-related-issues

器件型号:DRV8714-Q1

工具/软件:

您好的团队、

DRV8714 和 DRV8703 芯片中是否存在会导致 H 桥的对角 MOS(例如左高侧和右低侧)同时导通的失效模式?

这是功能安全目标的一项要求。 为防止 EPB 电机意外夹紧、有必要分析芯片本身是否存在任何会导致对角 MOS 管意外打开的情况。

BR、

Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    请参阅这 篇文章。  客户必须申请 DRV8714-Q1 的引脚 FMEA 信息、该信息在 NDA 下共享。 可以使用数据表中提供的链接下载 DRV8703 引脚 FMA — 请参阅下面的链接。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel、

    客户如何申请 DRV8714-Q1 的 FMA?

    BR、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    客户可以从 此处申请。 请参阅本 TI 站点 https://www.ti.com/support-quality/faqs/automotive-ppap-faqs.html。您也可以联系 BSM BU 产品营销联系人。 谢谢你。

    此致、Murugavel