This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3901-Q1:关于第二次逻辑检查的问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3901-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1536011/drv3901-q1-question-on-second-logic-check

器件型号:DRV3901-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:  

客户有关于与 DRV3901-Q1 数据表不一致的行为问题。 对于辅助逻辑检查、数据表中提到的 SDO 将在写入 CMD0 = 18h 后恢复正常运行。 但客户尝试了、SDO 恢复正常运行、直到写入 CMD1=80h。 请参见下面的波形。  

您能查一下原因吗?  

谢谢!

Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您指出这一点。

    SDO 将在步骤 5 之后返回。 这将在数据表中进行更新。

    谢谢、

    Ibinu