This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8844:FMECA 的未知行为

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1534418/drv8844-unknown-behaviors-for-fmeca

器件型号:DRV8844

工具/软件:

尊敬的所有人:

我正在包含 DRV8844 的电路板上进行 FMECA(故障模式,影响和关键性分析)。

在 4 个具体案例中、我难以推导出该组件的可能行为。 请帮帮我。

具体情况如下:
- VCP 和 VM 之间的电容器开路(中断)
- VCP 与 VM 之间的电容器短路
- CP1 和 CP2 之间的电容器开路(中断)
- CP1 和 CP2 之间的电容器短路

我应该期待什么? 总的来说、我应该从该器件得到什么? 数据表不报告指示性数据来推断其操作、而无需执行针对性故障测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giovanni:  

    感谢您的提问。  

    以下是对引脚的使用假设和器件配置假设

    VCP 与 VM 之间的电容器已打开(中断)

    电荷泵用于提供 高于 VM 电源的栅极驱动电压 、以完全增强高侧 FET。 如果 VCP 开路、则 VCP 保持在 0V 或未定义、高侧 MOSFET 不会变为高电平。  

    VCP 与 VM 之间的电容器短路

    在这种情况下、由于栅极驱动电压不高于 VM 电源电压、 因此高侧 MOSFET 不能变为高电平。  

    CP1 和 CP2 之间的电容器是开路(中断)

    CP1 和 CP2 之间的电容器短路

    CPH 和 CPL 之间的电容器对于在 VCP 上生成升压电压至关重要。 短接/打开这些引脚就像移除泵的储能元件一样。
     如果不对电容器进行正确开关、电荷泵就无法升高电压。  VCP 将保持低电平、不足以导通高侧 MOSFET、并且输出 (OUTx) 无法驱动高电平。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、  

    Mojtaba,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mojtaba:

    感谢您的逐点答复。 对我来说,一切都是合理的。

    此致、
    Giovanni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Giovanni:  

    谢谢! 如果此问题已解决、请关闭此主题。  

    此致

    Mojtaba.